This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:解决输出问题后无法充电。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617642/bq24195l-i-can-not-charge-after-solving-output-problem

器件型号:BQ24195L

我无法在 PMID 上获得高于5V 的电压。

因此我联系并解决了问题。

已解决的链接: e2e.ti.com/.../616105

但问题仍然存在。

我无法在连接 VBUS 时充电、电压约为5V。

通过上述过程、
我可以从 PMID 获取5.05V 电压。

然后我写入 REG01[7]= 1以进行复位。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
37 1b 60 11 B2 9a 03 4b 00 10 23

接下来、我将 REG01 = 0x2B 写入 PMID 输出。
我写 REG05 = 0x8A 来禁用看门狗。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
35 2b 60 11 B2 8a 03 4b c0 10 23

接下来、我用5V 连接 VBUS (外部电压进行充电)。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
35 2b 60 11 B2 8a 03 4b c0 00 23

结果 REG08[5:4]= 00…
没有收费的状态

在本例中、如何对其充电?

电源

OTG 为上拉电阻(具有 SYS、10kohm)

GND 可 通过跳线连接。

我们无法在实际系统中任意更改跳线。

如果使用 OTG 连接 GND 来解决问题、请更改电路??

(问题解决= I CAN CHAGE 和 PMID 输出电压超过5V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电的目的是降低外部适配器电压、为电池充电、REG01[5:4]=01、功率流从 VBUS 到 PMID 再到 SYS 再到 BAT。 REG08[5:4]指示此充电模式。
    OTG 将 PMID/VBUS 上的电池电压升高到5.x V、用作为其他附件 REG01[5:4]=10供电的电压源;功率流从 BAT 到 VSYS 再到 PMID 再到 VBUS。 电池在 OTG 模式下放电。 当您启用 OTG 时、充电器无法处于充电模式。