This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5132:关于 MPPT 充电控制器

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617710/compiler-msp430f5132-regarding-mppt-charge-controller

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:CSD18502Q5B

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

根据参考设计 PMP7605、我需要两个48VDC 的输出。 在中、一个输出是用于电池充电的 CCCV、另一个输出是用于负载部分的 CV。

但根据参考设计、输出为24VDC。 因此、要更改为上述规格、我必须在原理图中进行哪些更改以及所有更改。

感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,

    根据测试报告说明、只需将 MOSFET 更改为100V 额定器件即可轻松地将该设计适应48V 系统。 您受到 CSD18502Q5B FET 的限制、需要找到合适的替代产品。

    此致、
    Ryan