This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电路设计

Guru**** 2603455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617655/bq76pl455a-q1-circuit-design

器件型号:BQ76PL455A-Q1

你好

我们使用 BQ76PL455A-Q1 IC 对14节锂离子电池进行监控和被动均衡。 该电路是根据数据表中提到的典型应用进行的、需要对 VSENSE15和 VSENSE16引脚进行必要的更改。 我们正面临以下问题:

1) 1)主机控制器(TMS570LS)尽管从主机控制器发送 RX 和唤醒信号、但未接收到 TX 信号。 稍后检查发现 TX 引脚接地。 两个不同 IC 试验也出现了同样的问题。 在连接到电池和主机控制器之前、TX 引脚未接地。 但是、在连接和发送信号后、发现它们接地、之后不进行通信。

2) 2)未连接到主机控制器的3.3V 引脚时、VIO 引脚的输出为1.8V。 这与数据表不符。

请帮助我们解决这些问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kartik

    这是使用您开发的板还是使用我们的 EVM 进行的?

    如果您从电路板上移除 IC、TX 是否仍然短接至 GND、或者 IC 是否损坏?

    您还连接了 VIO 吗? 如何对电源轨进行定序?