This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bq20z95完全充电容量复位

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617685/bq20z95-bq20z95-full-charge-capacity-reset

器件型号:BQ20Z95

你(们)好

我们目前正忙于使用 bq20z95电池管理解决方案生产8800mAH 锂离子电池组。 然而、在2个电池组上、bq20z95不能正确地表示完全充电容量。 其中一个电池组的最大充电容量为65000mAH、另一个为22000mAH。 我已经再次循环两个电池组、完全充电容量仍然没有自行纠正。

是否有办法重置满电量?

此致

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCC 和 RM 基于 Qmax 的值、因此我将检查数据闪存中的 Qmax。 监测计会限制每次更新时 Qmax 的变化量、因此如果值如此高、则需要花费许多周期来自行校正。 您如何在生产中对这些软件包进行编程? 使用 golden .ROM 文件还是 golden senc 文件? 如果您可以从好包装和坏包装中提供 gg 文件、则我们可以对它们进行比较。 您还可以尝试发出 RESET 命令以强制进行容量仿真、以查看此操作是否纠正了 FCC。