This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898EVM-730:STAT 在未连接电池的情况下以14Hz 的频率振荡

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25898EVM-730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617706/bq25898evm-730-stat-oscillates-at-14hz-without-connected-battery

器件型号:BQ25898EVM-730
主题中讨论的其他器件:BQ25898

您好!

我目前正在使用 TI 的 BQ25898EVM-730评估板测试 BQ25898、并看到 STAT LED 出现意外结果。

设置:

  • 按照用户指南(SLVUAP4、图2 "bq25898")中的说明安装分流器
  • ILIM 上的电阻测量值为450欧姆、对应的电流限值为900mA
  • 负载:Samsung 29E、电池电压为3680mV、连接到 J4 (BAT 和 GND)
  • 输入:电源5V/1A (充电期间测得的输入电流为700mA)
  • 独立模式

当我在未 连接电池的情况 下启用电源时、STAT LED 开始以14Hz 的频率闪烁。

我已经看过这 篇文章、但移除电流表没有影响。

为什么 STAT LED 在未连接状态期间闪烁? 我希望它在故障事件期间仅以1Hz 的频率闪烁!?

下面是 V (SYS)、V (BAT)、V (STAT)和 V (BUS)的示波器截图:

BR、  

Patrick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT 引脚在未插入电池且没有 SYS 负载时闪烁是正常的。 没有任何问题。 当电池未连接且充电被启用时、此器件尝试将 VBAT 调节至电池充电限值(例如4.208V)、 然后终止、在 VBAT 可能下降到低于再充电阈值的特定时间后、器件将再次为 VBAT 充电以充电电压、因此充电器状态在充电和充电完成之间切换、STAT 引脚闪烁。 如果用户禁用充电、STAT 引脚将不再闪烁。  

    如果这有帮助、请勾选"已回答"。 谢谢!