This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218EVM-100:USB2ANY -包含在套件中?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218EVM-100, USB2ANY, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616856/tps65218evm-100-usb2any---included-in-kit

器件型号:TPS65218EVM-100
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS65218

TPS65218EVM-100套件中是否包含 USB2ANY?

查看用户指南、可以看到以下内容:

EVM 套件

EVM 套件(图1)包含以下各项:

•TPS65218评估板

USB2ANY 适配器

•USB 转 USB 微型电缆

•10引脚带状电缆

•30针带状电缆

我拥有的套件不包含该套件、如果不再包含该套件、我可以从哪里获得该套件?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristof:您好、我们已将此帖子分配给相应的支持工程师、他们应尽快回复。 此致、Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristof、您好!

    该套件中应包含 USB2ANY 适配器、因此 TI 通常不单独销售它们。 我们将对此进行研究、并返回给您。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristof、

    我刚刚确认(通过自己订购)、USB2ANY 适配器附带了典型的套件。 也就是说、可能会发生错误。 我们可以向您发送 USB2ANY。 如果可以、我将通过私人邮件与您联系、以获取收货地址。

    谢谢、
    Nick