This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:VPOS 启动时间

Guru**** 2391045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617178/tps65132-vpos-startup-time

器件型号:TPS65132

您好、BU 团队、

我们的客户正在使用 tps65132b0、根据数据表、VPOS 的典型启动时间为140us。 某些面板要求 VPOS/VNEG 启动。 他们想要了解 VPOS 的最短启动时间、您能帮您检查一下吗?

此致

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、
    让我尝试为您提供答案、但这可能需要几天时间。
    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    客户确认 VPOS 的最短启动时间为140us。 能否帮助您尽快检查此值。 客户需要咨询驱动器 IC 供应商、了解驱动器 IC 是否有更多裕度。

    谢谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    VPOS 的启动时间取决于以下几个因素:
    -是否已启用 VNEG (然后升压转换器启动并运行、因此 VPOS 仅需启用 LDO)?
    -使用哪种电感器(使用4.7uH 电感器的启动速度快于使用2.2uH 电感器的启动速度、因为启动时电流受到限制、同一电流在4.7uH 电感器中获得更多能量)?
    -输入电压是多少(输入电压越高,启动速度就越快)?
    -系统启动时的温度是多少(较低的温度使 MOSFET 更强)?

    根据这些因素、启动时间可以更长或更短。 最大的影响是是否已启用 VNEG。 如果未启用、启动时间肯定会超过140us (更长)。 如果 ENN 已经启用、并且我们计算从 ENP 变为高电平到 ENP 处于稳压状态的启动时间、那么该时间也会更长、超过140us。

    此致、
    Brigitte