This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:低输入电压运行问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617680/ucc28180-low-input-voltage-operation-issues

器件型号:UCC28180

你(们)好

我的一个客户端将 UCC28180用于此项目。

已确认95V 至305V 的正常运行。

然而、85V ~ 95V 运行不稳定。

我应该在电路中查找哪个因子?

我将向您发送相应的原理图文件。

输出=> 430V/0.7A、

e2e.ti.com/.../5732.UCC28180.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy

    如果输入电压非常低、则输入电流为高电平。 可以触发 UCC28180的 SOC 功能、从而使输入电流失真。 您可以分步检查它:
    1、如果输入电压为85VAC、降低输出负载会发生什么情况?
    2.如果通过降低输出负载而导致输入电流过时,则应减小分流电阻。

    此致、
    云生