This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:完全充电容量(FCC)值错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617424/bq27220-full-charge-capacity-fcc-value-is-wrong

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生/女士:


让我在这里解释一下这个问题:


我使用 BQ27220、使用 I2C 和外部 MCU 在启动时写入寄存器值。 我不想写入 OTP、只想在启动期间更新临时存储器。 我想将默认设计容量从3000mAh 更改为13200mAH。 我在以下链接中成功执行了步骤、并重新阅读了更新为13200mAH 的设计容量。


"e2e.ti.com/.../615263 校验和"

因此、我已将这部分代码添加到我的外部 MCU 中、并验证了设计容量是否根据我的13200mAH 配置发生了变化。 但是、在读取满电量[FCC]寄存器时、超出我的预期、它仍然显示为3000mAh、而不是13200mAH。   我已经完成了很多周期的充满电到完全放电,但 FCC [FullChargeCapacity()]仍读取默认值3000mAh。 BQ27220似乎无法检测电池何时充满电或电量耗尽。

 
是否有任何建议、出现什么问题?

最佳 Rgds、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 bq27220的学习周期、请参阅 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    抱歉、让我在完成 TRM 后重新表述我的问题:

     终端客户只需将默认设计容量从3000mAh 更改为13200mAH。  它们确实具有到 BQstudio 的保留连接、但只 希望使用外部 MCU 通过 I2C 连接更新电池配置、而无需写入 OTP。  它们已成功 完成应用示例中所述的配置、或此处所述的 配置:https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/615263?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=bq27220校验和

    在这种情况下、是否仍然需要浏览所有 电量 监测参数计算器(GPC)工具以生成各种 ZIP 文件、然后发送到 https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp?上的 Web 界面注意:终端客户不想写入 OTP。   

    在完成 TRM 之后、我仍然感到困惑、因为我们假设在我们完全遵循 TRM 第6章(pg65/88)中的应用示例之后、一切都完成了。   我没有生成任何如 GPC 工具文档中所述的 ZIP 文件、您意味着我仍然需要通过 GPC 工具并将 zip 文件发送到 Webinterface 以生成 chem 配置文件吗?


    此致、
    公里/小时