This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z653:bqStudio 内的支持?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617573/bq34z653-support-within-bqstudio

器件型号:BQ34Z653
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSWBQ34Z651

你好。

我正在使用 bq34Z653 (一个激活的部件)、并且能够安装 bqStudio 最新版本:

Battery Management Studio ( bqStudio )

版本:1.3.54.1

版权所有Copyright2016,2017 Texas Instruments Incorporated

建造日期:2017年7月18日

bqstudio 发出"自动检测到的器件653_1_01"、但该器件未列在支持的器件列表中。

是否可以将较新的 bqStudio 与 bq34Z653配合使用? 如果是、如何操作? 如果没有、应该运行哪个版本的 bqStudio?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将研究这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢——较新的 bqStudio 软件比 bqEVSW 0.7.9显著改进…… 如果新软件可以支持'653、甚至 bq34z651 (NRND、但仍在生产中)、这将非常有用。 这些器件之间似乎有如此多的相似性,我认为在新的 bqStudio 中支持一些较旧和流行的器件不会有太大的麻烦...