This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:如何增加振荡器输出上生成的斜坡峰值电压

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617522/tl494-how-to-increase-peak-voltage-of-ramp-generated-at-oscillator-output

器件型号:TL494

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

是否可以在 TL494 PWM IC 中将斜升峰值电压从3.3V 增加到5V ? 如果是,这方面的安排是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。