This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:软件可调最大电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617196/tlc59401-software-adjustable-max-current

器件型号:TLC59401

大家好、

关于 TLC59401、是否可以使最大电流软件可调节、而不是强制用户交换 IREF 引脚上的电阻器? 我能否通过直接使用 DAC 驱动 IREF 而不是使用电阻器来实现这一点?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    加电时、IREF 引脚的电压恒定(V (IREF)= 1.24V)。 因此、您不能将 DAC 直接用于此引脚、因为它会导致内部环路不稳定。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth