This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY 很容易损坏

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616143/usb2any-is-easily-to-be-damaged

主题中讨论的其他器件:TPS65156USB2ANY

USB2ANY 工具用于下载 TPS65156的代码。 但在调试过程中、USB2ANY 很容易损坏、直到现在为止、发现 SDA 对 GND 短路。

通常、在某些集中时间很容易损坏。 下载代码时、它们已经非常小心、以确保引脚不会连接到高压节点。

对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的反馈。 USB2ANY 用于 EVM 的多种方式。 我将其用于所有 LMK 和 LMX 器件、完全没有问题。 您可能希望咨询 TPS65156团队、了解需要采取的预防措施。

    此致、
    Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    如果您在已经有上拉电阻的总线上使用 USB2ANY、您应该禁用通常在 DPP GUI 中启用的内部上拉电阻。 请注意、SCL 和 SDA 线路上的 USB2ANY 需要3.3V 作为上拉电压。
    如果内部上拉和外部上拉电阻并联使用、可能会有泄漏电流损坏 USB2ANY。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    谢谢。 我要试一下。

    Robin