This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017EVAL:我想知道 R4和 C6为何会影响负载瞬态

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616957/lm5017eval-i-wonder-why-r4-and-c6-will-influence-the-load-transient

器件型号:LM5017EVAL

您好!

我想知道 R4 C8C6为什么 会影响负载 瞬态。 当我改变输入电压时,负载瞬态也会改变。我想知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erin、您好!

    所选的值会影响稳定性和负载调节。 FB 上的电压反映在由电阻分压器网络增益的输出电压中,该网络包括该网络的阻抗(C6与 C8串联)。 通过减小 C6和增大 C8、您将增大 FB 节点处的纹波电压、进而影响输出调节。 此外、增大 Vin 也会略微增大电感纹波电流、进而再次增大 FB 节点处的纹波电压。

    我复制了一个链接、其中详细讨论了这一点。 请参阅下面的内容。

    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-stable-fly-buck-converter-with-cot

    希望这对您有所帮助?

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、您好、感谢您的热情帮助。 这解决了我的问题