This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池管理和电源管理

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617523/battery-management-along-with-power-management

HII、

 我的系统具有辅助电源、我希望使用一个电池、当辅助端口提供电源时、该电池可以充电、并且在电源关闭时、还可以帮助从电池向系统提供电源。

能不能有人建议我使用电源管理 IC、它可以帮助管理两个备用电源。

我的系统的总容量最大为3A。

还建议使用电池为系统提供足够的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin -感谢您在 TI 的 E2E 上发帖-您能告诉我电池将使用什么总线电压充电吗? -Jim