This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:datashhet 中提到的负载输入电流与静态电流之间的关系

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617355/tps61021a-the-relationship-between-input-current-in-on-load-and-quiescent-current-mentioned-in-datashhet

器件型号:TPS61021A

您好!

 数据表中提到的空载输入电流、流入 VIN 引脚的静态电流和流入 VOUT 引脚的静态电流之间的关系是什么?

空载时电源的输入电流为80uA。

进入 VIN 引脚的静态电流和进入 VOUT 引脚的静态电流的详细工程意味着什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载电流 和静态电流是一个完全不同的概念。 当 IC 仍在开关时测试无负载电流、而在 IC 未开关时测试静态电流。 因此、静态电流远低于空载电流。

    请查看下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么在 IC 不切换时将静态电流流入 VOUT 引脚。 因为整流器 PMOS FET 已关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启用 IC 且无开关时测试静态电流。  通过外部电压源将 Vref 拉至高于 Vref+0.1V 的值不会实现开关、从而使 IC 不进行开关。 因此、在 该测试条件下、Vo 仍然具有电压。