This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:TC 和 Tj 的绝对最大额定值是多少

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617306/bq27520-g4-what-is-the-absolute-maximum-ratings-of-tc-and-tj

器件型号:BQ27520-G4

大家好、我从客户那里得到一个关于 BQ27520-G4最大 TC 和 Tj 的问题、我在数据表中找不到它们。

您是否有要共享的相关信息?

非常感谢。

此致、Cage。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cage、

    我们在 DS 上列出了热性能信息。 什么是 TC 和 Tj?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

        是的、我阅读了数据表、在绝对最大额定值部分中、没有 BQ27520-G4的 Tj 和 TC 额定值。

        TJ 是结温、TC 是外壳温度。 客户需要将信息放在其规格上。

        在数据表中、我们只有85°C 的最大 Ta、但我们没有提到最大 Tc 和 Tj。

        是否有任何疑虑提供这些信息?

        非常感谢您的帮助。

    此致、Cage。