This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:不发送任何信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617459/ev2400-does-not-send-any-signal

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他部件:BQ78350、BQSTUDIO

我们有一个具有固件 v018的 EV2400。 它通过 I2C 端口连接到具有 bq78350控制器的电路板。 我们安装了 EV2400_support_Components_20110524。

Windows 检测到设备。 三个 LED 亮起。 我们尝试使用 bq769X0评估软件与其进行通信、但收到"无法检测到已连接的器件"消息。

我们在 EV2400的时钟引脚上放置一个示波器、在评估软件启动或发送读取数据命令时无法检测到任何信号。 EV2400似乎没有通过 I2C 端口发送任何内容

我们在 Windows 10 PC 上运行该应用程序

是否仍然需要检查 EV2400是否正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    请尝试使用另一个 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试使用 bqStudio 查看 EV2400是否正常工作。 如果通信、它将显示在仪表板的顶部部分。 然后、您可以转到 bq769X0评估软件。 确保将电缆连接到 EV2400和 EVM 上的 I2C 端口。 确保移除 EVM 上的 GG_SCL 和 GG_SDA 跳线、以将 bq78350与 I2C 总线隔离、否则该器件将干扰通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的所有建议。

    我们能够在没有 EV2400的情况下与具有 bq78350控制器的电路板进行通信、因此我们现在不打算使用它