This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:LM338K

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616787/lm338-lm338k

器件型号:LM338

您好!

我们有3个并联的 LM338K 车门电动马达(可调 Vitesse 车门)、用于移动车门的峰值引线电流超过15A;

问题是在 LM338K 击穿 x 次后出现。 我们怀疑3个 LM338K 还不够、您能告诉我您是否有等效的输出电流超过5A?

您能否解释一下 LM338K 发生故障的原因以及该组件的使用寿命是多长?

提前感谢您的回复、

Kiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kiko:

    具有外部 FET 的 LDO 控制器可能是更好的解决方案、也可能是更并行的 LM338。

    www.ti.com/.../ldo-controller-external-fet-products.page

    击穿可能是由于电流密度和热水平、也可能是由于电机的电感反冲导致电压超出 LM3代 的最大绝对电压。 您能否提供输入电压和输出电压的示波器捕获、尤其是在电流快速变化时?

    谢谢!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的观看、我想向您发送电路原理图和示波器捕获、但在本论坛中、我不知道如何操作?

    您能否提供一个电子邮件地址、我可以在其中向您发送示波器内容?

    此致、

    Kiko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiko:

    示波器捕获的最佳方法是仅将图片附加到论坛帖子中。

    有关更多信息、请参阅此处:

    e2e.ti.com/.../149.4-3-inserting-an-image-on-e2e