This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于验证的精密脉冲

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617192/precise-pulse-for-verification

主题中讨论的其他器件:LM4132

你好。

我对将用作验证系统的非常精确的电压脉冲发生器感兴趣。

基本上、我想生成一个集成电压约为0.1 Vs 的脉冲。最重要的是、我需要具有精度(可重复性) 该脉冲的积分电压比1e-5 Vs 高。时间间隔和信号振幅都应非常精确。 我不关心信号的振幅。 10V x 0.01s 脉冲或2.5V x 0.04s (两个示例都有0.1 Vs)将是可以的。

其他信息:
-将读取脉冲信号的设备是 NI 模块(PXI 4464);
-脉冲发生器将处于封闭环境中,温度和湿度受控。
由于空间有限,我们正在寻找提供脉冲的小型设备/组件。

我想知道是否有人可以向我推荐器件和/或组件、以实现我们的目标。

LM4132似乎适合我的应用。 但我不知道 我应该包含哪些附加组件才能使其正常工作。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johann Eduardo Baader、

    LM4132是非常精确的电压基准的理想选择。 但我有点困惑... 该器件将在系统中的哪个位置使用? 您是否已经设计了系统?

    如果没有、TI 确实提供了可供您使用的参考设计、可帮助您开始设计系统:
    www.ti.com/.../source_generation__pulse_data_pattern_generators
    www.ti.com/.../slau508.pdf

    祝您好运、
    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般的想法是测量磁性器件的磁场质量。 这些设备的纵轴上将有一个线圈。 通过改变间隙、磁场将发生变化。 因此、通过线圈的磁通量也会变化、这将产生电压信号。 我们将使用一个 PXI4464模块来读取信号、该模块通过 LabWindows/CVI 代码以数字方式集成。

    读取集成电压的任何变化都可能指示磁性器件发生故障。 我们预计振幅约为0.1 Vs。

    PXI 机箱和 PXI 模块将处于封闭环境(受控温度和湿度)中、至少1-3个月内无法访问。

    我们对一个能够生成非常精确的脉冲(或更好的信号类型)的系统感兴趣、该脉冲将从 PXI4464读取并可用于验证 PXI4464是否正常工作。 换言之、如果我们看到从磁性器件读取的集成电压发生小幅变化、我们想知道这是不是由于磁性器件发生了故障、还是 PXI4464发生了漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:

    "我们对一个可以生成非常精确的脉冲(或更好的信号类型)的系统感兴趣、该脉冲将使用 PXI4464读取...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Johann、

    这是一个非常棒的项目。 这听起来像是定制的系统板解决方案。 我无法提供这种服务、只能指导您查看我们的 TI 参考设计。

    -mz