This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:FBVDDQ 问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616756/tps51216-fbvddq-questions

器件型号:TPS51216

您好!

       客户使用 TPS51216 和条件如下。 如果 Imax 为32.2A、TDC 为19.8A、有风险吗? 另一个问题、 OCP 是否有任何推荐价值? 客户立即设置63A。 谢谢你。  

Imax=32.2

RDS (on)=1.8m

RTRIP=90.72

OCP=63A

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    只要功率 FET 能够处理热问题、我们就不会发现32.2A Imax 和19.8A ITDC 有问题。 我们建议将 OCP 电平设置为1.3~1.5x Imax。 在这种情况下、45A 应为合理的 OCP 电流数。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Weidong

           我知道 TPS51216只需要局部感应就足够了吗? 对于本地感应电阻器或其他建议值、100欧姆是否正常?

           PC11002是否需要安装在板上? 该电容器的功能是什么? 谢谢你。   

      BR

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于 VDDQ、具有局部感应是很好的、但并非绝对必需的。 通常、您只需在负载侧终止遥感即可。 用于局部感应的100 Ω 电阻是可以的。 通常、遥感电阻器应为0欧姆、除非客户希望在两条感测线路之间实现平衡。 不需要 PC11002、但可以保留、以防有噪声耦合到感测线路。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weidong、

    感谢您的回复。 因此、您的意思是通常使用遥感而非局部感应、对吧? 根据这种情况,我们是否可以更好地使用局部感应或遥感? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    遥感通常在负载时终止、因此 Vout 控制将更加精确。 本地感应通常直接端接在转换器输出端。 大多数情况下、远程感应效果更好。

    此致、
    Weidong