This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A-Q1:负载突降问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617288/tl431a-q1-load-dump-issue

器件型号:TL431A-Q1

您好!

有关负载突降问题的问题。

 

稳压器最大工作电压= 40V

工作电压= 18~32V

工作电流= 25mA

4.负载突降电压= 174V (5ms @ 1pulse、350ms)

 

为了满足上述规格、将使用钳位电压为50V、53V 和58V 的 TVS 二极管。  

 TL431AQDBZRQ1能否在上述条件下运行?

 TL431AQDBZRQ1的最大工作电压在数据表中被描述为40V、但上述规格是负载突降条件、不是连续条件。  

 

请检查一下、让我尽快得到您的答案。

 

此致、

Nicky

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、


    我看到的最大问题是、该器件在提供的条件下无法工作。 主要的2个问题是电压和热温度。

    电压:我不建议使用超出其绝对最大额定电压的器件、因为器件会承受应力、并且可能会随着时间的推移而永久损坏。

    2.热性能:电流对于正在调节的电压过高。 例如、如果您在18V 电压下使用此器件、电流为25mA、则几乎为0.5W。 凭借334 C/W 的热阻、该器件将在其正常温度以上加热至少150°C、这将使器件超过其工作温度范围。 这将导致器件关断。

    -mz