This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:VSEN/RSEN 值选择

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617305/lm3466-vsen-rsen-value-selection

器件型号:LM3466

尊敬的团队:

我的客户一直在各种不同类型的照明应用中使用 LM3466。 他们一直使用不同的 RSEN 值来满足每种应用的需求、以保持在推荐的 VSEN 范围内、但这使得处理库存变得非常困难。 他们问我、使用高达650mV 的更高 Vsen 电压是否有任何缺点。 当然、这会增加 Rsen 上的损耗、但 他们还需要考虑其他一点吗?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管电流感应电阻器中的功率耗散会按比例增大、但这种情况下应该可以正常工作。  我会问另一个人这个问题、但从我所知道的部件中、它应该可以正常工作。

    此致、