This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:在黄金映像闪存监测计未响应后的 EV2300 V3.1C

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617409/bq27542-g1-ev2300-v3-1c-after-golden-image-flashed-gauge-not-responding

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

 

我使用的是 bq27542-G1测量仪表。 我已经使用校准后的工作仪表创建了黄金图像。 bqstudio 确认下载成功。

 

我在另一个 bq27542-G1电量监测计上成功刷写了这个黄金映像(关于 bqstudio)。 现在电量监测计没有响应(未连接到电量监测计)。 使用示波器、我发现监测计正在以确认的方式响应地址0xAA 和0xAB。 但这一切都是在确认后,监测计将 I2C 总线保持在低电平大约50ms。 之后、bqStudio 报告 EV2x00适配器 USB 超时。

是否有机会让监测计再次工作?

您可以在监测计上找到我刷写的黄金映像文件。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试对电量监测计进行孔隙吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应! 是的、我已经尝试从电池上断开电量监测计。 遗憾的是、行为仍然是相同的。