This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:问题、器件有时不能#39;t 启动、输出电压~1.5V

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617385/tps61221-problem-sometimes-the-device-doesn-t-start-and-the-output-voltage-is-1-5v

器件型号:TPS61221

大家好、

我有一个(典型值)电路、其中 TPS61221为3V 纽扣电池作为输入、并串联了滑动开关、您可以在下面的原理图中看到这一点。 正常运行时、负载电流为1~20mA。 我注意到、有时当我打开开关时、TPS61221无法启动、输出电压大约为1.5V、电池消耗为200mA。 我在论坛上看到了一些类似的帖子、因此我添加了更多的输入电容器、但问题仍然存在。 为什么会发生这种情况?如何解决?  提前感谢您。  我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原因应该是源极弱、输出电容器非常大。 您能否在连接电池后尝试将 EN 设置为高电平逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试并告诉您结果。 此外、如果有用、我将尝试将输出电容器更改为47uF。

    编辑:

    我尝试了您建议的解决方案、正如您在下面的原理图中看到的、我添加了一个带有 PnP-BJT 的简单 RC 电路、在一段时间后根据 RC 将 TPS61221的 EN 引脚设置为高电平逻辑 (在本例中、大约一秒后)、我还更改了输出电容器。 到目前为止、该电路似乎正常工作。 但我很好奇 、您认为需要多长时间的延迟时间? (更多或更少)。 此外、如果您有任何其他建议、或者您认为 此建议不合适、请告知我。  再次感谢您的帮助。