This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:为1S4P 10000mAH 或12000mAH 电池组充电

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25600, BQ25601, MSP430G2233, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616586/bq25606-charging-1s4p-10000mah-or-12000mah-battery-pack

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ27510-G3BQ25600BQ25601MSP430G2233MSP430G2553

您好!

我们正在开发一台需要10000mAH 或12000mAH 备用电池的便携式计算机。 我们正在寻找独立充电器解决方案、因此已筛选 出 bq25606 。我想知道、它在为采用1S4P 配置的2000mAh 或3000mAh (全部4个相同容量的电池未混合)电池充电时是否会遇到任何问题?

输入电压为5V 2A (移动充电器)

充电电流为1.5A 或2A  

PS:您能否推荐任何我们只需要电池电量充足或电量耗尽指示的独立电量监测计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyog、

    使用 bq25606为1S4P 配置充电至10Ah 时、我没有发现任何问题。 只需注意、使用您的适配器额定功率、将这些电池充电至容量需要很长时间。  

    至于独立的电量监测计、我们只提供需要通信的电量监测计。 您是否将使用主机来满足您的监测计需求?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、问题是终端用户将使用现成的移动充电器为其充电、因此我们将输入电流限制为2A。  

    此外、在第25页的图:18中、 引脚 SW 上的系统电压为3.5V 至4.6V。 如何对此电压进行编程? 我们需要3.7V。 或者、我可以跨 电池端子连接负载吗?

    我们希望这款电池组不带微控制器/主机、而我的系统微控制器不能与电量监测计相连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suyog、

    只要您应用了有效的电源、系统电压就会从3.5V 上升到稍高于设定的最大电池电压。

    该电压不能在独立器件上进行编程、即使在 I2C 版本上、电压也会随电池电压的变化而变化。

    当您处于仅电池模式(无适配器)时、您的系统电压最小值实际上将是电池电压、而不是如上所示的3.5V。 正如您所说、您还可以将负载直接连接到电池、但请记住、电池电压也将决定系统电压。

    就电量监测计和缺少主机接口而言、您可以利用充电器上的 STAT 引脚来指示充电时间和充电终止时间(意味着您已达到电池稳压电压)。 但是、这不会告诉您电池何时为空。 使用比较器和电池电压的分立式解决方案可能是最佳选择。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释:)
    如果我将 OTG 引脚保持永久接地以节省功耗、我们还将使用 STAT 和 PG 引脚?
    我们需要电池电量耗尽指示、而电池电量耗尽指示器看起来比较器是唯一的解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suyog、

    您是否正在尝试添加 LED 或尝试提供其他什么指示(即向 GPIO 提供逻辑输出)?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我刚刚和客户说了一句话、他们同意使用电量监测计 IC、我选择了 bq27510-G3 IC、我将搭配 MSP430G 系列 MCU 使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完美。 我很高兴您找到了解决方案。

    MCU 还可以与充电器通信吗? 我只想说、因为您可以使用它通过 I2C 使用 bq25601或 bq25600等器件来简化对充电器的编程。


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我希望有一个可编程充电器、但遗憾的是、我们无法控制最终用户将使用哪种充电器。 因此、使用可编程充电器 IC 将是一件非常重要的事情。 是否有将充电器 IC 和电量监测计 IC 一起使用的提示/提示?
    最终解决方案是 bq25606+bq27510-G3 +MSP430G2233或 MSP430G2553

    谢谢