This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:启动延迟时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616841/tlv62130a-start-up-delay-time

器件型号:TLV62130A

您好!

我们收到了客户关于 TLV62130A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
从"向 EN"施加电压到" IC 将开始开关"之间的最大延迟时间是多少? 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在 D/S 的第9页上被写为50 μ C 典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 它们需要最大的延迟时间值。 您能否提供最大值?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未指定此值、因此我们可以假设容差为50%。

    这对他们的应用很重要吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 他们需要此规格来估算其应用的启动时间。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS 斜坡时间的容差(来自电流源、SS 电容等)远大于延迟时间的容差(以毫秒为单位)。