This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51221:I2C 最大上拉电压

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617218/bq51221-i2c-max-pull-up-voltage

器件型号:BQ51221
主题中讨论的其他器件:BQ51021

在数据表 I2C 部分(第7页)中、测试条件规定上拉电压= 1.8V、ABS。 最大 额定值(第4页)=+7V。

正常运行时使用+5V 上拉电阻是否安全?

如果是、我假设阈值仍为+0.4V 和+1.4V?

同样的答案是否适用于 BQ51021 (bq51221-EVM 和 BQ51021产品)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查这一点、以确保正确。

    怀疑答案是肯定的。