This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92692-Q1:分压器的仿真模型和尺寸

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617018/tina-spice-tps92692-q1-simulation-model-and-dimension-of-the-voltage-divider

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92692

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要 TPS92692的仿真模型。 我在 TI 网站上找到的模型仅适用于 PSpice、但我需要适用于 TINA-TI 的模型。

另一方面、我在测量电阻器 RADJ1和 RADJ2 (升压 LED 驱动器)的分压器尺寸时遇到了问题。 我需要480mA 和280mA 的输出电流。

n´t、我不知道如何测量电阻器 RCS 的尺寸。

n´t 表第37页上的公式非常有用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jannis、您好!

    Radj 电阻器只是提供一个电阻分压器来获得 IADJ 上的电压。 如果您需要两个电平、您需要输入/输出两个不同的电阻分压器、或者更频繁地向 IADJ 直接施加两个不同的电压。 电流感测电压为 IADJ/14。

    因此、为了在最大电流下获得最佳精度、您需要使用2.4V 的最大 IADJ 电压。 这将为您提供170mV 的 CSP-CSN 电压。 对于480mA 电流、这将为您提供 CSP-CSN 电阻值 R = 171mV/480mA = 0.356 Ω。 然后、要获得具有相同电阻的280mA 电流、您需要向 IADJ 施加更低的电压。 CSP-CSN 电压为 V = 280mA*0.356ohm = 99.7mV。 增益仍然为14、因此您可以在 IADJ 上施加99.7mV*14 = 1.4V 以获得280mA。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、对于 TINA 模型、您可能需要在"tools"选项卡下提出请求、因为产品线不直接处理模型。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    非常感谢您解决了我的问题。

    此致、

    Jannis