This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3875-ADJ:此电源芯片在打开或关闭时会振荡

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3875-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616011/lp3875-adj-this-power-chip-oscillates-when-it-turns-on-or-turns-off

器件型号:LP3875-ADJ

我用电路板上的 LP3875-ADJ 替换原来的 LDO。 但它在打开或关闭时会振荡。  以迟来的波形为例。 左图是原始 LDO 的波形、右侧是 LP3875-ADJ 的波形。 我们可以清楚地看到 LP3875-ADJ 的振荡波峰。  那么、如何消除这种干扰呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenle、

    它看起来不像 LDO 的输出振荡、似乎只是过冲了所需的输出电压。 这是线性稳压器的一个常见问题、要减少过冲、您可以尝试增大输出电容器。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记正确、这不是振荡。 这是过冲。 您的描述表明当/SD 引脚被切换("...  当它打开或关闭时..."),而不是第一次施加 Vin 时(即加电)。

    解决方案是减小 LP3875-ADJ 控制环路带宽、这可以通过增大 Cout 值(如 Mark 所述)或增大 CFF 值来实现。 由于 LP3875-ADJ 具有高输出电流能力、因此可能需要显著增大 Cout 值(或 CFF 值)以产生任何可测量的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daddio:

    实际上、我同时切换/SD 和/Vin。 此外、当它被关闭时、我有一个振荡。 请参阅下图。  我移除了 CFF、但 Cout 为20uF。  是否需要或禁止移除 CFF? 20 μ F 是否足够大? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。。 实际上,我同时切换/SD 和/Vin ... "

    /SD 引脚连接到 Vin?

    对于下降的 Vout (即 OFF)、这也不是振荡。 最可能的是 Vin 下降的副产品、这可能是负载的行为。

    "。。 是否需要 CFF。。"

    当然、不建议在没有 CFF 的情况下运行、也不建议这样做、因为动态性能(稳定性、PSRR、噪声等)会受到影响。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Daddio、
    Vout 下降(即关闭)已被解决。
    但导通时 Vout 的过冲仍然保持不变。 我已将 Cout 增加到50uF、但没有明显改善。 因此、由于 PCB 是不可更改的、我没有放置 CFF 的空间、这是否有其他方法可以解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。。 PCB 是不可更改的,我没有空间放置 CFF,."

    我能想到的唯一的选择是找到一种方法来减慢输入电压的上升时间、这样它不会超过 LP3875-ADJ 内部基准电压和控制环路的启动时间。