This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:bq24259 Battery Management Studio 驱动程序/模板

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQSTUDIO, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614936/bq24259-bq24259-battery-management-studio-driver-template

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ24296M

您好、可以使用什么工具来配置/编程 bq24259? 我们使用的是 bqStudio、但此类 IC 没有驱动程序。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在下面找到示例驱动程序。 bq24259具有相同的寄存器设置。
    github.com/.../bq2429x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、因此没有像 battery studio 这样的软件工具可以对其进行评估、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 bqStudio、选择 bq24296M 并将充电电流设置为不超过2A 进行评估。 这两个器件具有相同的寄存器。