This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2A:电流阈值的配置寄存器

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615888/bq27425-g2a-configuration-register-of-current-threshold

器件型号:BQ27425-G2A

大家好

当我写入充电电流阈值时、我是否需要如下所示的一些计算?

这张图片来自 bq27421技术参考。 但我从 bq26425中看不到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单位是0.1小时。 这意味着、如果要将2000mAh 电池的放电电流阈值设置为100mA、这意味着 C 速率为 C/20。 这意味着您需要将200写入放电电流阈值。 计算方法为200 * 0.1 = 20。 容量/20.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢康康

     对于所有类型的监测计,电流阈值应使用 C/I*0.1? 如 bq27421和 bq27425,两者的计算方法都应类似于 C/I*0.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的