This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ27742-G1:请参阅有关使用 bqstudio 1.3.54.1运行 bq27742-G1的警告

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616952/starterware-bq27742-g1-see-the-warning-for-using-the-bqstudio-1-3-54-1-to-run-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:Starterware

您好、专家、

客户在 使用 bqstudio 1.3.54.1运行 bq27742-G1期间看到以下警告。

我们是否可以知道对此有任何担忧?

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您的帖子没有附件。 您能否尝试重新连接您尝试开机自检的内容??

    谢谢
    Onyx