This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:GPC 结果和黄金映像

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617235/bq27742-g1-gpc-result-and-golden-image

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27426

您好-

我将 Foxnovo 3400mAh 的黄金图像描述为特征。 我刚刚获得了 GPC 报告、如下所示、如何解读结果? 例如 、什么是化学 ID 和通用 ID?  3608是我们应该使用的吗? 为什么我们  使用的是27742、但它显示" bq274xx 等器件"?

根据结果、下一步要做什么?

谢谢!

Michael

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

最佳化学 ID:3608 最佳化学 ID 最大值 偏差,%:2.27  
  
  
  
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%   
  
Chem Id 最大 DOD 误差、% 最大 R 偏差、比率
3608 2.27 0.35
  
最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。   
  
  
为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID   
  
  
器件/系列#1   
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 19.54
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 20.03
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 34.58
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 36.79
最佳通用 ID 354   
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划   
  
  
器件/系列#2   
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
354 bq27621: (Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 19.54
1210 bq27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 20.6
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 25.14
最佳通用 ID 354   
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划   
  
  
器件/系列3   
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 14.1
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 20.03
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 25.14
最佳通用 ID 3230   
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。   
  
  
警告:初始和最终 DOD 之间的差值小于90% dDOD_%= 82尝试降低放电率   
警告:初始和最终 DOD 之间的差值小于90% dDOD_%= 82尝试降低放电率   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    根据报告、Chem id 3608是一个很好的匹配项。 在监测计上对其进行编程、配置数据闪存的其余部分以匹配您的应用、然后运行学习周期以了解 Qmax 和 Ra

    谢谢
    Onyx