This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CV/CC 模式为适用 IC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616399/cv-cc-mode-is-applicable-ic

主题中讨论的其他器件:TL103W

是否有具有以下规格的"TI"直流/直流 IC?

CV / CC 电路配置、VOUT = 300V、IOUT = 1A (最大值)

2.在通过外部信号运行期间以两种电流模式运行。

   - Iout = 300mA、1A

   -外部信号:PWM、占空比、2 ~ 4V 外部电压输入

我们目前正在应用 Onsemi 的 NCP4328 IC。

NCP4328在运行期间无法更改电流。

因此、我想将其作为 TI 产品进行回顾。

NCP4328 (数据表): 链接

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim

    您可以考虑 TL103W。 这与 OnSemi 器件有点相似、它有2个运算放大器、并且可配置为在 CV/CC 模式下运行、如数据表第3页所示。 但它更通用、更灵活、因为 CC 模式基准可由外部供电。

    CC 模式部分的基准电压可从 CV 模式运算放大器的 REF 中得出、该运算放大器具有一个外部分压器、用于设置所需的基准电压电平。 可以向其中添加一个额外电路、以允许外部信号通过添加开关下拉电阻器来调整 CC 模式基准电平、从而为 CC 模式部分提供2个不同的基准电平。

    我希望这有助于回答您的问题。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    非常感谢您的回复。

    '通过添加一个开关下拉电阻器来为 CC 模式部分提供2个不同的基准电平、可以向外部信号添加一个额外电路来调整 CC 模式基准电平。'

    您能否用原理图或图片来解释此答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    请参见随附的示例。 使用 TL103W 的典型应用图、电阻器 R3和 R4设置 CC 环路的基准电平(从内部 VREF 分压)。 通过添加 R3A 和 NFET、当 NFET 导通时、可降低 CC 环路基准电平、从而将 R3A 与 R3并联。

    谢谢、

    Bernard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    非常感谢您的快速响应。

    非常感谢您的帮助。