This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:使用 DAC 的推荐和控制输出电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617194/lm3478-recommendation-and-controlling-output-voltage-with-dac

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM25118

大家好、

我的应用旨在适应5-24V 的输入电压和5-18V 的输出电压。 因此、可能会出现 Vin = 5V 和 Vout = 18V 的情况、可能会出现 Vin = 18V 和 Vout = 5V 的情况-或介于两者之间的任何情况。

我有两个问题:

  1. LM3478对于这种应用来说好像是一个合适的芯片、还是有其他值得推荐的东西? 我预计输出功率为23W、最大值(18V @ 1.25A)。 同样、输入和输出电压也会变化。  
  2. 是否可以通过软件选择输出电压、以便用户无需交换电阻器即可更改输出电压? 我希望从 FB 引脚上移除分压器、并使用 DAC 直接驱动它。 我是否能够通过使用 ADC 监控输出并调节 FB 电压来实现这一目的、直到我获得所需的输出电压?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    请发送电子邮件至 youhao.xi@ti.com 并告诉我您客户的信息。

    您基本上需要降压/升压或 Sepic。 LM3478可以实现 Sepic 来支持您的电源、或者 LM25118用于降压/升压操作。 建议您使用 Webench 作为起点。

    我们不建议移除电阻分压器、因为它从未以这种方式进行过测试、而且我无法预测性能。

    以下是人们通常采用的可编程输出电压方法。 如果只是几个分立式电压选项、您可以使用 Vout 电阻分压器、方法是接合/断开一些并联电阻器以调整设置点。 如果您需要连续电压编程、则需要提供模拟电压或由 RC 滤波的 PWM 信号、并通过电阻器馈入 FB 引脚。


    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    感谢您的回复!  我是此问题的最终客户。  我从 Webench 开始、这就是促使我进入 LM3478 SEPIC 的原因。  我确实需要持续电压编程(5-18V、0.5V 增量)、因此我想在 FB 引脚上实现模拟电压、正如您建议的那样、我已经在板上安装了12位 DAC。  假设继续使用 LM3478、您能不能帮助我下一步向 FB 引脚提供模拟电压?  在这里、我需要一些帮助:

    由于我应该将电阻分压器保持在适当的位置、我应该将其设置为什么?  (我的输出需要在5-18V 之间变化、步长为0.5V)

    当您说"通过电阻器向 PB 引脚提供模拟电压"时、除了两个电阻器构成电阻分压器外、您是否意味着将电阻器与引脚串联? (我尝试附加一个粗略的原理图)

    有关如何计算 FB 引脚上提供的模拟电压以输出特定电压的任何提示?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    我向我的同事 Brian 发送了一些图表、我相信他会与您分享、所以我不需要在这里重复。

    我建议采用以下方案。
    (1)显然、当模拟电压为零时、它基本上会将 R3和 R2并联、并且 R1和 R2//R3形成一个分压器。 这将产生最高的 Vout 设置。 通过选择您的最大可编程 Vout、您可以得到与所有三个电阻器相关的第一个公式。
    (2)选择要使用的最大模拟电压以实现最小 Vout 设置。 由此、您可以得到限制所有三个电阻器的第二个公式、
    (3)为任何一个电阻器提供一个值、并求解两个公式、然后选择其他两个电阻器。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI