This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:设计问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614831/bq24253-design-questions

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、

我有一位客户希望将 BQ24253应用到他们的设计中、并对该器件有以下问题-

  • 客户希望将器件设置为 DCP 模式。 它们当前设置 EN1 = 1和 EN2 = 0、并使用电阻器设置 ISET。 他们说、他们使用的 AC - 5V 墙上适配器将 D+和 D-线路短接、因此可识别为 DCP。 这是正确的实现方式吗?
  • 客户在  IC 和 USB-C 连接器之间使用 RClamp0854P。 Semtech 器件提供的保护电路是否足够或我们是否建议使用其他器件来保护使用不良/嘈杂交流/直流适配器的用户?  我们是否有任何设计指南文档?
  • 如果我们在充电完成后(例如隔夜)将 VIN 保持连接、然后拔下 VIN 并将其插回、IC 会再次为电池充电10-15分钟。  对这种情况有何补救措施?
  • 对于热敏电阻–数据表显示“仅当 NTC 在3500K 附近没有 β Ω 时才需要 R3”。  但从计算中看 R3似乎是必要的。  通过 β= 3300-3400K 确认热敏电阻是否需要 R3。
  • 除了'1239AS-H-1R0M' 1uH Toko 器件外、我们还推荐此器件的其他电感器吗?
  • 最后、您是否建议使用与此器件并联的密切相关的器件、此器件也支持以下功能:具有 USB-C 的 BC1.2、高达22V 的输入保护、能够实现高达1.3A 的最大充电电流。  

感谢您就上述内容提供的任何支持和反馈。 非常感谢您的观看。

此致、

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Amanda、

    只需提出一些意见和问题:

    1) 1)如果您希望充电器始终检测 DCP 模式、您的适配器必须在内部将 D+/D-短接、或者、您可以短接充电器上的 D+/D-引脚、无论插入的输入类型如何、这都将为您提供 DCP。

    2) 2) TVS 阵列提供的保护更适合 ESD 事件、而不是电源噪声抑制。 如果您确实需要噪声抑制、我很可能建议在 VBUS 上使用简单的铁氧体/电容低通滤波器、或者只在 VBUS 上添加一些值不同的额外电容。

    3) 3)充电完成后、SYS 引脚上是否还有一个负载过夜时会产生电池电压? 此外、拔下适配器时、在将 VIN 电源插回之前的那一刻、电池电压(在 BAT 引脚上)是多少?

    4) 4)是的、我建议甚至为您的热敏电阻使用 R3。 这为您提供了针对高温和低温的更高灵活性。

    5) 5)客户可以选择任何其他1uH 电感器、只要其额定值高于客户的纹波电流(电感器规格上的饱和电流)要求和功率/温度要求即可。 这取决于客户将如何使用充电器(在负载和充电电流方面)。 请随时查看第10.2.2.1节以选择合适的电感器。

    6) 6)您是否在寻找 USB-C 连接器的 D+/D-检测功能? 至于高达22V 的输入保护、您是指输入电压额定值吗? 您可以看看 bq25606、这是我们提供的另一个独立充电器、其最大输入额定值为22V、但具有~14V 的 OVP 保护(我们在这里阻止转换器进行开关/调节)。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    非常感谢您提供的详细反馈。 我已将此事传达给我的客户、但他们确实回答了您关于第3点的问题。

    他们昨晚在开发板上再次尝试了这种方法。  SYS 引脚上没有任何负载。  VBAT 引脚在重新插入之前的电压为4.159V。  此参数 VRCH (在下方突出显示)是当 VIN 持续连接(未重新连接)时、对吧?  是否存在我缺失的重新连接 VIN 的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Amanda、

    你是对的。 这是连续 VIN 的规格。 当您拔下并重新连接适配器时、充电器会假定这是一个全新的充电周期、并且会快速进入和退出 CC 模式、并直接进入 CV 模式、直到达到终止电流阈值。

    该再充电阈值实际上适用于适配器仍处于连接状态、但充电已终止、且负载已将电池电压足够降至~4.208 - 0.115V = 4.093V 以下的 VBATREG - VRCH。


    此致、
    Joel H