This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:调试问题。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617217/tps74701-debugging-issues

器件型号:TPS74701

您好!  

我的客户当前遇到上述器件型号的问题。

回复:

当前2071组件上的两个持续测试故障。 270块电路板中、目前为止每块电路板都有39次故障、测试结果为475块电路板中的 A 批次。  希望将其中的10个发送到"x"进行评估。

复位/上电测试- 电源轨全部或部分不起作用。

SN 2071-010702,010622,010667,01074,010730,10715,010761,010767,0106,0106,010739

 

PDDX3Mem 测试- 测试挂起/重新启动,然后在 PDDX3Mem 测试期间在登录提示符下挂起。

SN 2071-01737、010723、0173、0174、0101、068、017、0101、025、072、010719

我已确定两个问题都是由不良的 LDO 导致的。 这些部件上有多个生产日期代码(每个刀片式服务器和跨刀片式服务器)。

 

我能够在未通过 PDDX3Mem 测试的刀片上更换 U37、现在它通过测试(2071-010723)。 此外、我更换了其中一个刀片上的 U35和 U27、但未能完全上电、并且它现在成功通过测试(2071-010739)。 其他电路板可用于拾取、以进行返工和重新测试。

 器件标识的前2行相同、仅在最后一行不同。 下面提供了该行以供参考、以查看是否存在特定日期代码故障的趋势。

良好:D2J1、D3CK、DCFV、ASD8、APK1、 D4NS

错误:D1C4、D2JF、C05N

如果能提供任何援助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fritz、

    您能否提供器件的本地原理图以及显示故障条件的示波器截图?

    对于示波器捕获、请确保显示 Vin、Vbias、EN 和 Vout。

    谢谢!

    David