This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3806I33-Q1:TPS3806I33DBVR HSENSE Lsense

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3779, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616860/tps3806i33-q1-tps3806i33dbvr-hsense-lsense

器件型号:TPS3806I33-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3779TPS3710

我使用的是 TPS3806I33DBV。  我遇到了 HSENSE 和 Lsense 两端的压降问题。 按照它们与数据表上的电阻分压器相关的顺序显示、Lsense 的电压始终高于 HSENSE。 我是否对这一点不了解、或者信息是否可能不正确? 由于我的电路目前无法按预期工作、请提供建议、我需要消除或纠正这种可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    由于该阈值由 V_HSENSE = Vref (R1 + R2 + R3)/R3给出、而 V_LSENSE = Vref ((R1 + R2 + R3)/(R2 + R3)给出、因此 HSENSE 具有更高的电压阈值。 这是有道理的、因为 HSENSE 代表下降阈值 LSENSE 加迟滞。 计算电阻值和阈值时、请参阅数据表第5页的"编程电压阈值"。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。 如果这无法解决您的问题、请提供您的电路原理图、以便我更好地为您提供帮助。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您的回答。 我一直在使用表5上的公式。 我还有一个问题。 表5上的基准电压是否为1.207V、是否为任意基准电压? 我不明白这是如何产生的、因为系统使用情况差异很大。 我使用过 V_IN @ 4.7的分压器公式、我的值看起来会有很大不同、并且更接近防止掉电期间运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    标准基准电压~1.2V。 基准电压也为~0.4V 和~0.8V、并且根据器件和版本提供其他基准。 这一切都取决于内部电路的设计。 我们的器件与此器 件类似、但具有独立的感应输入(而不是具有可调迟滞的输入)、例如 TPS3779。 或具有固定迟滞而非可调迟滞的单输入检测器 TPS3710。

    我不确定我是否理解"我使用过 V_IN @ 4.7的分压器公式、我的值看起来会有很大不同、并且更接近在欠压期间防止运行。" 请向我提供更多信息、以便我提供帮助。 您是否有我可以参考的原理图?

    Michael