This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:无法对.srec 文件进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617230/bq40z60evm-578-cannot-program-srec-file

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60

我想我希望不是希望。  我无法将 srec 编程为 BQ40Z60EVM-578。  我也无法读取它。  这些尝试通常会给我一个响应“Program SRec:Packet CHECKSUM MISMATCH”。  其它响应包括“Program SRec:与设备通信时超时或意外响应”。

我在这里的方法: 我尝试使用3s2p 配置执行学习周期、但尽管尝试了几次充电/放电(用于放电的 C/7)、但仍停留在更新状态04。  尽管我看到 REST 已设置、但没有发生 Qmax 更新。  要再次开始、我在"Commands"窗口中按了"Reset"。  事务日志中显示的复位和寄存器开始循环遍历各种红色和绿色。  这种情况从未停止、仪表板显示 bq40z60不再具有固件(一系列 f)。  在这里、我几个小时后、无法加载或读取 SRec。  我已从所有连接中拔下 PCB 并让其就座。  我尝试过仅连接电池。  我尝试仅连接直流电源(不使用交流电输入)。

还有其他建议吗?  BQv 1.3.54 / EV2300v 3.1c /我正在使用默认 srec (bq40z60_V0_15_build21.srec)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎已经完成了通常恢复电池组的所有步骤。 您可以尝试使用 Advanced Comm SMB 屏幕进行读取并读取 Word 0D。 如果返回的值类似9xxx、则表示监测计处于 ROM 模式。 在这种情况下、您应该能够对 srec 进行编程。 此外、确保测量仪表未密封。 这种密封方式将阻止您对 srec 进行编程。 最后、您可以将15V 从 VSYS 应用到 PGND、然后查看是否可以对 srec 进行编程。 否则、您可能需要更换电量监测计。 通常、移除和连接电池足以将电量监测计置于良好状态以便重新编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我让它与一切(EV2300、电池、电源)断开连接、然后将其连接到电源(20V 直流)。 按下 WAKEUP、然后打开。 然后我能够刷写 srec (使用执行复选框进行编程)。 它发挥了作用。 刷新了 gg。 一切都在正常工作。 我对它的稳健性没有什么更好的感觉、但至少我会再次返回工作状态。 再次感谢 TEC。