This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 Rohm _BD4142HFVTR 的 TI 壁橱解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617199/ti-closet-solution-with-rohm-_bd4142hfvtr

主题中讨论的其他器件:TPS3890

大家好、

请使用  Rohm _BD4142HFVTR ( 电压检测器、0.5V、CMOS、HVSOF5、5P、TR)建议 TI 机柜解决方案、并说明 TI 与 BD4142竞争的特性、谢谢。

-菊花链

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菊花链、

    TPS3890是一款出色的选件。

    相似性:功能和运行、可通过外部电阻器进行分压的感应输入、低电平有效和开漏输出拓扑、二者均具有可通过外部电容器编程的延迟

    优势:TPS3890具有更宽的输入电压范围、更宽的温度范围、手动复位(启用)功能、更小的封装尺寸和更高的精度。

    总之、TPS3890在几乎所有方面都比 BD4142好得多。 希望这对您有所帮助!

    Michael