This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:过载和短路检测

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616724/tps7a84-detection-of-overload-and-short-circuit

器件型号:TPS7A84

您好!

我想知道过载和短路检测。
TPS7A84有两个电流限制值。
它是 ILIM 和 ISC。

TPS7A84如何检测过载和短路的不同情况?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    TPS7A84通过使用电流镜镜像流经导通器件的电流来检测这两个事件。 折返(ISC 和 ICL 之间的差异)是、短路电流限制可防止 Vout 接地短路时(与热关断配合使用)发生热失控、而 ICL 可在负载消耗过多电流但看起来不像短路时防止电流尖峰。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    TPS7A84是否通过观察"镜电流斜率"或"输出电压电平"来确定短路或过载?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    大多数具有折返电流限制的器件都依赖于输出电压电平来检测输出何时接地短路、包括 TPS7A84。

    戴维