This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:PWR 和定时器引脚上的绝对最大电压限制?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617174/lm5069-absolute-maximum-voltage-limitation-on-pwr-and-timer-pin

器件型号:LM5069

你(们)好

客户想要了解 PWR 和定时器引脚上的绝对最大电压限制?

它不在数据表中。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    在使用时、两个引脚上只有无源组件、不应被任何系统信号(即晶体管、上拉等)访问。  由于这些无源器件就位后客户无法访问它们、因此未应用最大额定值、这在实际使用中不是一个问题。   我 这里没有可用于支持外部访问的数据、我们不推荐使用它。  

    Brian