This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:与输出脉冲相关的 IMON 引脚。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616526/tps2660-imon-pin-in-relevance-with-output-pulse

器件型号:TPS2660

尊敬的 TI:

我正在尝试在 IMON 引脚上进行设计、因为我计划连接到运算放大 器以向 MCU 提供反馈、以便在检测到不同错误故障时显示不同的状态。  与下表相关的问题我们在输入电压为12V 时使用示波器进行检查、具有多个故障条件反极性、过流大于1A、短路。

 

输入电压

测试条件

输出引脚

输出/ IMON 引脚

输出/ IMON 引脚

IMON

12V

电源反向

脉冲电压范围为2.05V
脉冲电流范围为0A

周期时间:520mS

脉宽:4.4ms

脉冲电压范围为1.5V

12V

过流1A

脉冲电压范围为5.15V
脉冲电流范围为1.025A

周期时间为520mS

脉宽:4.4ms

脉冲电压范围为1.5V

12V

短路

脉冲电压范围为183mV
脉冲电流范围为0A

周期时间为520mS

脉宽:4.4ms

脉冲电压范围为1.5V

1) 1) IMON 引脚默认且一致的周期时间和脉宽时间是多少?

2) 2)当保护电路激活时、TPS2660可以自动切断电源。 那么、IC SHDN 引脚的功能是什么?

3) 3)根据上面测量的数据、从 IMON 引脚我们能否知道特定的故障情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意:

    kΩ 反向输入极性故障、建议在 IMON 引脚和运算放大器输入之间连接一个外部100k Ω 电阻器、以限制流经运算放大器 ESD 保护结构的电流。

    问题1答案:

    除了输入 反极性故障外、IMON 引脚将遵循不同故障条件下的负载电流行为。

    查看该表、我将 TPS2660配置为在断路器模式下以自动重试运行、这是正确的吗?

    如果正确、则器件将具有在过流1A 测试和短路测试期间观察到的一致行为。

    有关  过流故障期间的 IMON 和输出行为、请参阅 TPS2660数据表第22页的图41和图39。

    问题2答案:

    SHDNb 引脚用于进入低电流模式、在此模式下、通过器件的 Iq 电流非常小(最大33uA)。 此外、这允许微控制器打开或关闭器件。

    问题3答案:

    在回答此问题之前、我需要知道器件是否配置为在断路器或限流模式下运行?

    此致、

    Kari。