This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:启动时出现飞线、显示按钮不起作用

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616880/bq4050-feets-colsed-on-start-up-display-button-dont-work

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好! 再次需要帮助)) )器件的 bq4050方案在以下几点与数据流中的典型应用不同:

1节2节电池、因此 VC4-VC3-VC2短接

2.不使用二级保护、因此未连接保险丝引脚(仅在空气中、MB 就是原因?)

3. PTCEN 和 PTC 连接到 VSS (GND)

我使用了 IRF8788 FET (而不是 Si7116DN)

5.在功率 FET 上使用了4个 Mohm 上拉电阻器(但我认为它甚至不重要)

问题是:器件工作正常并连接到 bqStudio、但 FET 已闭合。 如果我将充电器应用到电池 旁路 FET、电容器。 计数器工作正常。 此外、我还可以校准皮肤传感器、周围传感器和电池电压。 但 I FET 已闭合。 我可以通过 bq Studio 中的命令来切换 LED、但显示按钮和 命令不 会对 LED 产生任何结果、即使是电容器也是如此。 计数器具有100%容量。

寄存器屏幕截图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕截图显示 LED 未启用、FET 未启用。 您需要发送 LED_EN 命令以允许 LED 亮起。 保险丝标志已设置、因此您需要将保险丝引脚连接到 VSS、以允许此标志清除并允许 FET 导通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将保险丝引脚连接到 VSS、然后 保险丝标志发生了变化、但仍然没有 PACK 上的电压((MB 它是在数据存储器中进行一些更改所必需的吗? (寄存器中最后一次更改的 PrtScr)标志初始化未设置、是否正常? 我看到 CUV 标志未设置、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2-cell-test-battery.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕截图显示未启用 FET 以导通。 您需要发送 FET_EN 命令以打开 FET_EN 标志。 我还检查了您的 gg 文件、但包仍设置为3S 配置。 您需要在 DA 配置寄存器中将其设置为2S。 执行这两项操作、然后重置器件。 这应允许 FET 导通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,真的!!) 没有检查 DA.. 非常感谢,甜蜜的猴子!!)