This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429-Q1:无法识别模拟调光/CSH 电阻器。 如果未将示波器探针连接到 CSH 引脚、则无法设置/调节电流。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616899/lm3429-q1-analog-dimming-csh-resistor-not-recognized-cannot-set-adjust-current-without-a-scope-probe-attached-to-the-csh-pin

器件型号:LM3429-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3429

您好!

我设计了一款采用 LM3429的升压驱动器、用于驱动4个由16个 LED/灯串组成的灯串(VF 范围为55V 至64V)、电压范围为48VDC。 设计的电流范围为1.1A/灯串低至300mA/灯串。 为此、PCB 上应包含九个驱动器、但到目前为止、我仅填充了一个驱动器用于测试目的。 问题是、我可以打开电源并打开 LED、但驱动器似乎无法识别 CSH 电阻器/三端电位器(我无法设置电流)、因此它会持续增大电流、直到达到由 IS 引脚设置的 MOSFET 电流限制。

但是、当我使用示波器探头并探测 CSH 引脚时、我完全能够设置电流、芯片迅速响应。 然后它不再达到 FET 电流限值。 对此是否有任何解释? 我只想通过一些 BOM 更改来解决这个问题、而不是重新连接更多 PCB。

我可以通过电子邮件发送我使用过的原理图、PCBDOC 和设计指南。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    Csh 引脚相当容易受到噪声的影响、因此连接到它的电路应小心布线。  哪些电路连接到 CSH 引脚?

    对于 Rhsn、Rhsp、Rsns、Rcsh、RLIM (MOSFET 电流感应电阻器)、CCMP (补偿电容器)、您有哪些值?  您是否使用 RFS 和 CFS?

    只需安装 Rcsh (没有任何其他连接到 CSH 的元件)即可检查电路是否正常工作、并更改其值以查看电路是否正常工作。  此外、IC 及其周围的相关元件是否存在坚实的接地?

    此致、