This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:如何设置 IO (BAT)

Guru**** 2607155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617006/bq24038-how-to-set-io-bat

器件型号:BQ24038

尊敬的所有人:

您能否在 IO (BAT)> 1.0A 时向我们教授 K (SET)参数?

我想将该器  件用作 IO (BAT)= 1.5A、但我无法计算公式(5)、因为我不知道 K (SET)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用 K (SET)= 425。
    -Raheem