This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:BQ76940EVM

Guru**** 2350860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940EVM, BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616197/bq76940evm-bq76940evm

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他部件:BQ78350BQ76940

您好!

I2C 通信停止工作、 我不知道导致这种情况的可能原因、因此让我尝试向您解释一下事情是如何连接的、以便您可以尝试为我提供帮助。

-我使用的是 BQ76940EVM、但仅使用 bq76940芯片。 (我不使用 BQ78350);

-主机是其它 uC,其功率级别为3V3;

我使用的是一组10节电池,所以我遵循了“表8-3”。 bq76940"的电池连接;

- I2C 正在工作... 读写消息正常工作,但我不知道为什么它停止了;

所以我把所有的东西都关了,检查是否一切都好,但是我发现 SCL 和 ALERT 引脚对地短路;

-但如果我们取出所有电池、bq76940仍会进入运输模式;如果我们单击按钮、则会退出运输模式、则寄存器正在工作、因此显然 bq 正在工作...

那么、问题是、会发生什么情况导致这种行为?  

是否有特定的电池连接顺序?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joao、
    ALERT 引脚(高电平时有效)在内部被抽头关闭 REGOUT。 ALERT 引脚上通常有一个滤波器网络。 470pF || 470K。 如果这些元件中的任何一个短路、则可能会有将超过20mA 的 REGOUT 拉高的条件、这可能会使 REGSRC 和 BAT 下降。 SCL 和 SDA 通过2K-7K Ω 上拉电阻从外部连接到 REGOUT。 如果 REGOUT 超出稳压范围、I2C 也会受到影响。 当器件低于 Vshut 阈值时、将强制器件进入 SHIPMODE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、
    我认为没有滤波器、只有一个 R42下拉电阻器、我移除了该电阻器、问题不在于电阻器、但即使我移除了该电阻器、警报和 SCL 仍然接地短路。 REGOUT 上没有任何连接、并且工作正常(2V5)。
    bq76940不会进入 SHIPMODE、仅当我从电池组中取出所有保护器件时、如果我单击连接到 TS1的按钮、则会退出 SHIPMODE。 因此、我仍然不知道为什么 ALERT 和 SCL 对地短路。

    此致、
    João
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 REGSRC 和 BAT 连接。 该器件需要由 REGSRC 电源供电。 VC5X 和 VC10X、CAP1、CAP2、CAP3上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图显示了我的测试设置是如何工作的、现在是如何工作的。

    -因为我使用的是10个电池组,所以我遵循了"表8-3。 用于进行连接的 bq76940"电池连接;

    -即使使用 SCL 和 SDA 上拉跳线(J6和 J7)、当我测量 J14上的电压时、SCL、SDA 和警报引脚为0v。

    -带跳线 J6和 J7的 REGSCR = 12.09V/REGSCR 、不带跳线 J6和 J7 = 12.59V

    - BAT =39.67V

    - REGOUT = 2.52V

     - VC5X = 14.27V

    - VC10X = 27.87V

    - CAP1 = 3.29V

    - CAP2 = 17.56V

    - CAP3 = 31.17V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCAP3 = 31.17-27.87 = 3.30V

    VCAP2= 17.56V-14.27v=3.29V

    VCAP1=3.29V

    一切看起来都不错。

    我找不到器件 SDA/SCK 和 ALERT 短路的原因。 可能是引脚上的外部过载、可能已损坏引脚、现在短路

    电流。 在 TI、我只能建议使用新器件更换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是否可能是随机电池连接导致的?
    2) 2)或以及 SCL 和 SDA 上的外部3V3上拉是否损坏了它?
    真的很奇怪...
    3) 3)如果我仅购买 BQ76940 UC 并对 EVM 进行更改、是否可以解决该问题?

    谢谢、

    此致、
    João
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的另一个问题是、如果我用  EVM 上的 bq7694000DBT 代替、因为据我所知、 bq7694002DBT 会在 EVM 上工作、还是最好购买新 的 bq7694000DBT

    我应该怎么做才能不丢失 EVM?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊接已知良好的器件应该可以解决该问题。

    在焊接之前、为电路板加电请注意、任何外部组件和  电路板都会损坏

    正常。