This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:能否使用 BQ24075为并联连接的两节3.7V 锂离子电池的电池组充电?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616700/bq24075-can-i-use-bq24075-to-charge-a-battery-pack-of-of-two-3-7v-li-ion-cell-connected-in-parallel

器件型号:BQ24075

我可以使用 BQ24075为并联的两节3.7V 锂离子电池组充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.7V 是标称电池电压还是最大电池电压?

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    标称电压3.7V
    充电折电压4.2V

    此致
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、
    是的、您可以使用 BQ24075。
    -Raheem