This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:高电压监控

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616188/ucd90120a-high-voltage-monitoring

器件型号:UCD90120A

您好!我使用 分压器监控更高的电压轨。。。 例如5V 和5.5V…

如果电压为5V,我输入比例因子0.4,5.5时,我根据分压比输入0.29。。

但是,在保存*.xml Fusion GUI 设计文件时,我遇到以下警告... 为什么会出现这种情况? (笑声)

据我了解、电压监控输入引脚可读取高达0.2V 至2.5V 的电压范围... 因此,一旦插入分压器,只要不超过上述范围,我就能够测量5.0V,为什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    此错误已在 www.ti.com 上的最新 GUI 版本7.0.18中修复。 可以麻烦你把它往下走吗?

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照建议、我下载了 Fusion GUI 的7.0.18。

    我尝试打开 xml 文件,但保存相同的警告时发生了....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与团队进行了核对。 此修复程序将在下一版本中推出。

    解决方法是忽略此扭曲、然后单击"是"继续。

    谢谢

    Yihe